请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM675 主题中讨论的其他部件: OPA549
安装螺钉连接到LM675 (TO-220封装)的散热片时,是否需要推荐的扭矩要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark,您好!
您关于LM675螺钉安装扭矩推荐值的问题让我想起了我所看到的有关OPA549的信息,该软件也使用塑料法兰安装TO-220封装。 LM675和OPA549之间存在引脚数差异,但我认为一般扭矩准则适用于LM675。
有关详细信息,请参阅附件。
此致,Thomas
精密放大器应用工程