This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:热插片螺钉

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM675, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658327/lm675-thermal-tab-screw

部件号:LM675
主题中讨论的其他部件: OPA549

安装螺钉连接到LM675 (TO-220封装)的散热片时,是否需要推荐的扭矩要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark Guastaferro您好!

    我不相信LM675热选项卡上有任何扭矩要求数据。 这不是我们设备的典型测量值。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密放大器应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    您关于LM675螺钉安装扭矩推荐值的问题让我想起了我所看到的有关OPA549的信息,该软件也使用塑料法兰安装TO-220封装。 LM675和OPA549之间存在引脚数差异,但我认为一般扭矩准则适用于LM675。

    有关详细信息,请参阅附件。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA549-Mounting-Recommendations.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    我申请的一位同事是原国家半球队的成员,他给我发了这条评论来回应我之前的回复:“我记得我被告知要交220磅的重量为10-12英尺/磅。 10之后,回报会减少,并且可能会扭曲凸片并开裂环氧树脂。"

    由于他们开发了LM675,我将采纳该建议。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程