This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:如何保护OPA320饱和以及如何消除输入端子处的开路电压。

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, OPA192, ADS1258, OPA4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/659969/opa320-how-to-protect-opa320-saturation-and-how-to-eliminate-open-loop-voltage-at-the-input-terminal

部件号:OPA320
主题中讨论的其他部件: OPA192ADS1258OPA4192

您好,

我们已经为条件电路制作了具有OPA320和OPA192运算放大器的定制电路板。

OPA192用于输入缓冲器级,具有+/-10V操作电源的滤波器级和OPA320用作信号调节器的输出信号缓冲器,其工作电压为+5.1V电源,并馈入ADC输入(ADS1258)。

我们设计的板使传感器输出作为条件电路的输入提供,范围为100uV至3.5mV。 因此,我增加了输入电压,增益为1430次,以匹配最大5.1 V。

当我们未将传感器输出连接到条件板输入(打开条件下)时,我们将获得100 mV的错误电压。 由于此OPA192饱和至+10V,并将输出驱动为+10V,因此该电压被提供给OPA320,这也将饱和至5.1V。

请提供建议或想法:

a)如何保护OPA320使其饱和电压超过5.1V?

b)在“打开条件”中,我想使错误电压无效,我该怎么做?

谢谢,此致,
Mohamed Sidiq。 H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohamed,

    如果热敏电阻传感器“打开”,输入OPA4192放大器级将失去其输入偏置电流至接地的路径。 在这种情况下,运算放大器将不再正常工作,输出引脚1将移至某个不确定的级别。

    热电堆运算放大器输入电路是否允许将电阻器从U5A引脚3添加到接地? 如果是这样,如果热电堆打开,则添加的电阻器将为输入偏置电流提供接地路径。 这应使U5A输出靠近负输出导轨。 可以在U8 VIN+输入端添加背对背二极管夹,以增加保护,但二极管的非线性电容会给电路带来较小程度的非线性。

    您的电路存在一个问题,即U8,U5B和U5C输出引脚后面的大电容。 C45是一个100 nF电容器,直接从U8输出引脚连接到接地。 OPA320未指定用于直接驱动超大电容。 它可能会不稳定,并随着电容而振荡。 U5级具有非常大的10至44 UF负载电容,但每个级在输出引脚和电容器之间都有一个串联输出电阻。 电阻有助于将电容器与输出隔离,并且电流级可能稳定。

    如果您可以重新考虑电路中的滤波,最好将U5C和U5D设置为有源低通滤波器。 这样,您就可以避免在U5B和U5C级的输出处使用无源RC电路。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程