Other Parts Discussed in Thread: OPA320, OPA192, ADS1258, OPA4192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA320 主题中讨论的其他部件: OPA192, ADS1258, OPA4192
您好,
我们已经为条件电路制作了具有OPA320和OPA192运算放大器的定制电路板。
OPA192用于输入缓冲器级,具有+/-10V操作电源的滤波器级和OPA320用作信号调节器的输出信号缓冲器,其工作电压为+5.1V电源,并馈入ADC输入(ADS1258)。
我们设计的板使传感器输出作为条件电路的输入提供,范围为100uV至3.5mV。 因此,我增加了输入电压,增益为1430次,以匹配最大5.1 V。
当我们未将传感器输出连接到条件板输入(打开条件下)时,我们将获得100 mV的错误电压。 由于此OPA192饱和至+10V,并将输出驱动为+10V,因此该电压被提供给OPA320,这也将饱和至5.1V。
请提供建议或想法:
a)如何保护OPA320使其饱和电压超过5.1V?
b)在“打开条件”中,我想使错误电压无效,我该怎么做?
谢谢,此致,
Mohamed Sidiq。 H