请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:CD4046B你(们)好 我正在寻求了解TI是否有一款模拟产品,该产品适用于解调由低至500Hz和高达7kHz的音频信号调制的18Khz频率调制信号。 我正在考虑是否最好的方法是使用锁相环(PLL) IC。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Richard:
这是否适用于未来的产品? 还是一次性项目?
理想的器件是LM565或LMC568 PLL解码器-它们现在已经过时,但仍可在剩余市场上使用。
它们专为此应用而设计 -解码窄带FM音频信号。 LMC568非常适合您的工作...但是...
但是请注意,18kHz载波上的7kHz最大频率偏差是非常宽的调制指数。 环路滤波器脱离锁定(纹波)时可能会出现问题。 调制偏差通常在载波频率的10 20 % 左右。
LM567音频解码器仍可用。 您可能可以将恢复的音频从回路滤波器引脚上敲出,但其设计用于窄锁定范围(< 15 %)。