This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要解调500Hz至7kHz的18Khz频率调制信号(载波),我需要什么部件?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651475/what-part-would-i-need-on-order-to-demodulate-an-18khz-frequency-modulated-signal-carrier-modulated-at-500hz-to-7khz

主题中讨论的其他部件:CD4046B

你(们)好 我正在寻求了解TI是否有一款模拟产品,该产品适用于解调由低至500Hz和高达7kHz的音频信号调制的18Khz频率调制信号。 我正在考虑是否最好的方法是使用锁相环(PLL) IC。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard:

    这是否适用于未来的产品? 还是一次性项目?

    理想的器件是LM565或LMC568 PLL解码器-它们现在已经过时,但仍可在剩余市场上使用。

    它们专为此应用而设计 -解码窄带FM音频信号。 LMC568非常适合您的工作...但是...

    但是请注意,18kHz载波上的7kHz最大频率偏差是非常宽的调制指数。 环路滤波器脱离锁定(纹波)时可能会出现问题。 调制偏差通常在载波频率的10 20 % 左右。

    LM567音频解码器仍可用。 您可能可以将恢复的音频从回路滤波器引脚上敲出,但其设计用于窄锁定范围(< 15 %)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 它是为未来产品而设计的。  因此,我不能使用LM568。  是的,我应该降低调制,可能是以100Hz的步进。 不超过1kHz或2kHz最大值   但是看起来,我可能会更好地尝试解调软件。 与Arduino或类似产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    看看CD4046B PLL块。

    有一份很好的应用报告是关于它的:

    www.ti.com/.../scha002a.pdf

    简单,如果您将偏差降低到合理水平,那么它应该起作用...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 谢谢。 其实我已经有了一个想法。 也许我应该使用DSP芯片。 迁移到DSP论坛。