请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA2197 一、客户 的FTU 产品,通过 电子 变压器获得零序列电压,负载 阻抗 要求 大于 5M:
二、用户电流 电路,用于系统 测试,AI15的输入= ADS8688S 1.2 的输入,AC0≈11.0V。多6.5 。1.414V
三、请帮助评估以下纠正措施是否正确:
1、电子变压器的输出被两个2.5M串联电阻器除以,然后输入 ADC8688S。
2、VAC0的输出被两个2.5M串联电阻器除以,然后输入 ADC8688S。
3、如果信号被放大器(FU13A)直接降低,则会影响放大器的输入阻抗(电压大于5M)。
感谢您的帮助。