This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:感谢您的帮助

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/659187/opa2197-thanks-for-kindly-help

部件号:OPA2197

一、客户 的FTU 产品,通过      电子 变压器获得零序列电压,负载 阻抗 要求  大于 5M:

二、用户电流 电路,用于系统 测试,AI15的输入= ADS8688S 1.2   的输入,AC0≈11.0V。多6.5 。1.414V

三、请帮助评估以下纠正措施是否正确:

1、电子变压器的输出被两个2.5M串联电阻器除以,然后输入 ADC8688S。

2、VAC0的输出被两个2.5M串联电阻器除以,然后输入 ADC8688S。

3、如果信号被放大器(FU13A)直接降低,则会影响放大器的输入阻抗(电压大于5M)。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,LI,

    问题是否是不能通过低于5兆欧姆的电阻加载变压器? 如果在运算放大器之后添加分压器,则它将不会加载变压器。 请注意,SAR转换器的输入阻抗是动态的,在转换周期的不同点会发生变化。 严重急性呼吸系统综合症(SARS)通常需要仔细选择驱动它们的运算放大器和它们之间连接的RC组件。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程