主题中讨论的其他部件:TINA-TI,THS3062
尊敬的TI专家:
我对TINA-TI运算放大器的环路增益计算有一些问题。
1.我在网站上的视频中看到此幻灯片图1 (分辨率较差)
training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-3。它们都打破了运算放大器输出的环路。 我想知道有什么正确的方法来衡量CFA的环路增益?
图1.
图2来自THS31的数据表(pp5/34,图6)。 我在图2的条件下测试闭环传输功能。 我发现,如果隔离电阻为10ohm,则闭环传输功能即使使用100nF负载电容器也不会达到峰值。 您能给我展示正确的结果吗 ?或者只为我提供正确的模拟电路吗?
图2.
3.我想实施具有高速运算放大器的模拟比例集成调节器。 如果我选择VFA,它的增益带宽产品将为350MHz,电源电压高于±15V。为了性能,您建议什么? VFA或CFA,哪一个更适合此应用程序?
此致!
亚涛