请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA192 您好,
我们的一位客户使用OPA192作为连接电路。输入为3V,但第一个OPA192输出约为2.89V。 我们检查了原理图,但无法找出问题。
请帮助您仔细检查并提出问题的建议?
非常感谢!
哈拉加德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.