This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3303:此四路运算放大器的合适双封装

Guru**** 2974510 points

Other Parts Discussed in Thread: UA741, TL3472, MC3303, MC1458

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652057/mc3303-suitable-dual-package-of-this-quad-op-amp

部件号:MC3303
主题中讨论的其他部件:TL3472,UA741 , MC1458

我正在寻找一款与此四核封装相当的8针双核处理器。  

谢谢!
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kevin,

    请查看TL3472。 它具有与负极电源轨相似的电源电压范围和VCM。

    如果此设备不适合您的应用程序,请提供其他应用程序详细信息。 例如:实际电源电压轨,输入信号特性,所需的输出信号特性,带宽,应用,原理图,精度要求(例如偏移电压,漂移等)以及您可以提供的任何其他详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete,

    感谢您的建议。  这是一个音频缓冲放大器,用于模拟双向无线电的宽带(小于10 kHz)降噪电路。  它由单个电源供电,标称为9.6 VDC。 其输入和输出是电容耦合的,同相输入连接到1/2 Vcc。  最初的运算放大器声明了"真正的差分输入级",但我不知道这在该应用中有多重要?

    我附上了一个示意图。  第一阶段(噪声放大器)是问题的阶段。   

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    感谢您的示意图! 关于"真正的差别输入阶段"这一术语,我还没有什么评论。 我得问一位经验丰富的设计师。 此术语与旧设备相关联。 最后,我相信这不会是申请中的问题。 因为有很多人在度假,所以我可能要等到9月1日的那一周才得到回复。

    如图2所示,在给定一个9.6V电源的情况下,MC3303的共模范围和输出摆动范围为0 <vicr<7.6V,在给定9.6V (+/-4.8V)电源的情况下约为8Vpp。 当然,输出摆幅取决于多种因素,例如负载,但我们仍了解更换设备的要求。 BW为1MHz,全功率BW为9kHz。 对于提供9.6V电源的TL3472,我认为BW,全功率BW或输出摆幅没有问题。 但是,输入共模略小于MC3303。 电压为0V<VICR<7.4V。 如果这是问题,请告诉我。

    最终,我认为在应用程序中评估TL3472是值得的。

    希望这能有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete,

    非常感谢您的参与-考虑到假日季!  我认为输入共模不会是问题。  我不熟悉TL3472的流程,如何才能获得几个样本?

    谢谢!
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,

    TL3472比单uA741或四路MC3303功放更好。 对于双uA741,还有MC1458

    有关示例,请访问 https://store.ti.com/