请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:THS6212 主题中讨论的其他部件: THS6214
尊敬的各位:
当我使用THS6212设计PLC产品时,我遇到了一些困惑。 问题如下:宽带载波模块工作时产生热量,经过基本测试后,我固定了THS6212上的位置, 它会产生大量热量。然后我对 样品进行了大量测试,发现VCC和GND之间的短路(VCC和GND <100oum之间的不耐受)。电源VCC大约是12伏。 负载电流约为50mA。如下所示的电气原理图Pls提供专业分析并期待您的响应!!!再次感谢!!