This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:THS6212问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6212, THS6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651886/ths6212-ths6212-problems

部件号:THS6212
主题中讨论的其他部件: THS6214

尊敬的各位:

当我使用THS6212设计PLC产品时,我遇到了一些困惑。 问题如下:宽带载波模块工作时产生热量,经过基本测试后,我固定了THS6212上的位置, 它会产生大量热量。然后我对 样品进行了大量测试,发现VCC和GND之间的短路(VCC和GND <100oum之间的不耐受)。电源VCC大约是12伏。 负载电流约为50mA。如下所示的电气原理图Pls提供专业分析并期待您的响应!!!再次感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户510.2208万,

    这与THS6214的型号类似,因为有4个放大器。 这是您实际使用的零件吗? 它具有冲突的标签和针脚编号,因为针脚21标有NC4而不是Vs+,针脚10标有NC2而不是Vs-。 您使用的是哪个软件包,RHF或PWP? 应该是vs +,但它被标记为NC4。 您实际连接到电源和接地的针脚编号是多少?

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,
    它设计为与另一芯片兼容。
    该设计是否使用THS6212来影响THS6212的电气性能?

    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,
    它设计为与另一芯片兼容。
    该设计是否使用THS6212来影响THS6212的电气性能?

    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    它设计为与另一芯片兼容。

    该设计是否使用THS6212来影响THS6212的电气性能?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean Cashin您好,
    它设计为与另一芯片兼容。
    该设计是否使用THS6212来影响THS6212的电气性能?

    想想你!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean Cashin您好,
    它设计为与另一芯片兼容。
    该指示符号是否使用TH6212来影响TH6212的电气性能?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean Cashin您好,
    它设计为与另一芯片兼容。
    该设计是否使用THS6212来影响THS6212的电气性能?

    思考!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它可能会影响电气性能。 您不能将标有NC的针脚连接到任何地方。 有时,这些引脚连接到放大器的内部节点,并在设备鉴定期间使用。