This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:线性和温度稳定性问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA125, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658487/ina125-problem-with-linearity-and-temperature-stability

部件号:INA125
在“线程: LM7705”中讨论的其它部件

你好。

我正在使用德州仪器(TI)的INA125芯片作为模拟放大器,如所附图像中所示。 INA125数据表显示非线性-+FS在增益= 500时的0.002 %  
我尝试通过将V-连接到接地或连接到负电源来使用单电源和双电源模式
双电源操作似乎工作正常(我已将其连接到几乎与INA125数据表中的图1相同的位置),它为我提供了可接受的线性输出0.07 % ,可获得高达4000的FS。
问题是在单电源模式(数据图5)下将其连接至V-,VrefCom和IAref,它们都连接至接地。  线性超出规格(我得到的是1 3 % FS),最小输出约为65mV (即使放置偏移调整电阻器,在单电源模式下也不能低于此值)。
我还在将IARref连接到地面之前测量了IARF,其电压为2.5V。 有点像数据表的图6,但如果我没有将IAref连接到2.5 ,这怎么可能呢? 我有一种没有问题的感觉,这可能与此IAREF有关,但我似乎不知道why..please的帮助!

我的应用程序用于0-10V输出或0-5V输出。 对于单电源0-5V,我使用最小7V输入,对于0-10V,我使用的是12V输入。 我使用的最大值约为32V。
我的输出上没有负载,我将DMM +端子连接到Vout,将负极端子连接到GND。

我认为数据表显示 ,当负载如图所示(图5)参考接地时,实际输出电压摆幅限制为高于接地约150mV。 这就是为什么我在单电源操作中得到的最小电压为65mV而不是零电压的原因。  这也是为什么我的线性不好的原因吗?

如果是这样,除了具有0.15V - 5.15V和0.15 至10.15V输出外,是否还有其他方法可以解决此问题? 如果我能有0-5V和0-10V输出,那就太好了,如果这是问题,还有其他解决方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对我可以添加的其他电路(如电源转换器)有任何建议? 这需要在(7V至12V)的最小电源电压和(32V或36V)的最大电源电压下工作。
    另一件事是我可以使用IAref (它是2.5V,没有连接到任何设备)作为我的输出参考。 因此我可以将我的输出设置为0-5或0-10V (实际上,如果参考接地,它们将实际为0-2.5V和0-7.5V)。 这是否是一件坏事/错误的事情? 我只需要确保,对于0-5V输出,我可以说为电路供电的最小电压可能是10V,而不是最低电压为7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    keV,

    放大器的无输出可能一直摆向负极轨,因为只有在输出级中无电流流动,但始终存在最小静态电流时,才可能发生这种情况。  这显示在以下输出电压摆动与输出电流的关系图中。

    因此,为了获得整个输出电压范围的线性性能,您必须参考负轨上方至少150mV的输出电压,从而得出您参考的0.15V至5.15V输出范围。 另一种导致0V至5V范围的方法需要负极电源或使用LM7705 (输出为-230mV的负极充电泵)来偏置负极轨。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    感谢您抽出宝贵时间,非常感谢。
    我可以清楚地知道,我应该将LM7705 (-230mV输出)的输出连接到INA125的引脚3?
    它还显示LM7705需要3-5V电压,因此我是否可以使用INA125的参考Vref_5V? 我还使用它为传感器提供5V激励。 数据表还显示它具有5 % 容差,这将导致其他问题,因为我的电路确实需要在25°C至85°C的温度范围内工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的我的答案:

    我可以清楚地知道,我应该将LM7705 (-230mV输出)的输出连接到INA125的引脚3?

    是的,正确。  LMV7705的输出应驱动INA125 (针脚3)的负极电源。

    它还显示LM7705需要3-5V电压,因此我是否可以使用INA125的参考Vref_5V? 我还使用它为传感器提供5V激励。 数据表还显示它具有5 % 容差,这将导致其他问题,因为我的电路确实需要在25°C至85°C的温度范围内工作

    是的,您应该能够使用来自INA125的Vref_5V作为LM7705的电源电压- INA125的参考电压具有+/- 0.5 % 精确度,而不是+/- 5 % ,但不管怎样,它不会影响电路的正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    答 我正在使用单个电源7V-32V,连接到引脚1,引脚3连接到接地。

    B. 我将Vref_out (引脚4)连接到Vref_5V (引脚15),以便获得用于桥接激励的5V精密参考。

    请你向我解释以下几点:

    问题1.

     C. 如果我没有将任何东西连接到IAREF (引脚5),我将获得2.5V输出,无负载(伪接地2.5V?)。 这是否意味着芯片在内部将IAREF连接到2.5V,即Vo = 2.5 +(xxxxxxxxxxxxxxx)(如果在IARref和引脚11之间测量),或者对于伪接地必须连接到某物上)?

    如何在数据表图6中将IAREF (针5)物理连接到Vref_VREF 2.5 以获取2.5 的伪接地?

    我询问的原因是我无法如图6所示连接电路,因为我需要Vref_5V用于桥接激励。 如果IAREF = 2.5V (如我上面所述),我是否可以使用此伪接地并测量0-5V或0-10V输出? 唯一的问题是,如果从接地测量,输出将实际为0-7.5V和0-12.5V,因此我需要0-5V的最低电压约为9V,0-10V输出的最低电压为14V。 如果没有附加电路和使用LM7705进行重新设计(我也不确定-0.23V是否足够,或者我需要的电压是否超过此值),这难道不是解决问题的一种方法吗?

    问题2.  

    D.  如果我将IAREF (引脚5)连接到Vref_5V (引脚15),我将获得无负载的5V输出(伪接地5V),类似于 数据表 图6。  

    为什么在这种配置中,即使我增加增益并增加输入电压,我也无法获得高于约9V的输出? (在IARref和Vout之间测量)...这是因为Vo = 5 +(9)= 14V,这是引脚3接地时我可以获得的最大摆动吗?)