在“线程: LM7705”中讨论的其它部件
你好。
我正在使用德州仪器(TI)的INA125芯片作为模拟放大器,如所附图像中所示。 INA125数据表显示非线性-+FS在增益= 500时的0.002 %
我尝试通过将V-连接到接地或连接到负电源来使用单电源和双电源模式
双电源操作似乎工作正常(我已将其连接到几乎与INA125数据表中的图1相同的位置),它为我提供了可接受的线性输出0.07 % ,可获得高达4000的FS。
问题是在单电源模式(数据图5)下将其连接至V-,VrefCom和IAref,它们都连接至接地。 线性超出规格(我得到的是1 3 % FS),最小输出约为65mV (即使放置偏移调整电阻器,在单电源模式下也不能低于此值)。
我还在将IARref连接到地面之前测量了IARF,其电压为2.5V。 有点像数据表的图6,但如果我没有将IAref连接到2.5 ,这怎么可能呢? 我有一种没有问题的感觉,这可能与此IAREF有关,但我似乎不知道why..please的帮助!
我的应用程序用于0-10V输出或0-5V输出。 对于单电源0-5V,我使用最小7V输入,对于0-10V,我使用的是12V输入。 我使用的最大值约为32V。
我的输出上没有负载,我将DMM +端子连接到Vout,将负极端子连接到GND。
我认为数据表显示 ,当负载如图所示(图5)参考接地时,实际输出电压摆幅限制为高于接地约150mV。 这就是为什么我在单电源操作中得到的最小电压为65mV而不是零电压的原因。 这也是为什么我的线性不好的原因吗?
如果是这样,除了具有0.15V - 5.15V和0.15 至10.15V输出外,是否还有其他方法可以解决此问题? 如果我能有0-5V和0-10V输出,那就太好了,如果这是问题,还有其他解决方法吗?