This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:同相输入端的电阻器会影响输出的直流电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/657695/opa847-the-resistor-at-the-noninverting-input-influence-the-dc-voltage-of-output

部件号:OPA847

德拉斯,

我正在使用部件OPA847对TIA放大器进行仿真分析。 但是当我更改  同相输入电阻器的值时,输出端口的直流电压会有所不同。

您能否解释为什么此 电阻器会影响输出的直流电压,以及如何计算此值?

提前感谢您的帮助。

此致,

Ricardo  

e2e.ti.com/.../OPA847-TIA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ricardo:

    更改同相输入上的输入电阻器时所看到的差异是由于输入偏置电流影响电阻器上的压降。

    在顶部电路中,两个输入引脚都能看到等效电阻,因此,当相同的输入偏置电流流经这些电阻器时,它通过R1和R2的压降相同,输出引脚大约为0伏。

    但是,在底部电路中,使用1k电阻器时,R3上的压降与R1上的压降不同。 这就是您看到输出电压差异的原因。


    此致,

    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    感谢您的回复。 我现在明白了。

    此致,

    Ricardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricardo:

    我很高兴我能提供帮助!

    此致,

    罗伯特