This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324:LMV324IPWR的2个不同批次中的偏移电压发生变化

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658050/lmv324-change-in-offset-voltage-in-2-different-lots-of-lmv324ipwr

部件号:LMV324

您好,

我们遇到了关于OP-AMP IC的问题。

其说明如下所示:SMD/IC/OP-AMP/LMV324IPWR/TSSOP /14引脚  (PW) 2.7  -5 .5V。

1)在我们的新设计板中,我们推出了新的一批OP AMP IC LMV324IPWR

只有电压通过电源I,e 290V施加。
这里我们通过OP-AMP IC计算电流,其0.68V显示5A电流,但在不应用任何电流的情况下,它通过我们的仪表在电流测量侧显示一些偏移读数。
现在,我们已将OP-AMP IC置于四个不同的电路板中,其电流测量侧的读数如下所示。

a)运算放大1           b)运算放大2        c)运算放大3            d)运算放大4  

AR= 0.070 A            AR= 0 A               AR= 0.018 A            AR=0 A

ay=nal= 0.013 a             ay=nal= 0.016 a         ay=nal= 0.018 0.032          a

AB=0。 A                   Ab = 0.022 A          az=0 a                   Az=0 a

例如:对于0.070 A,在电压方面,它是9.52 mV,而不对OP-AMP应用任何输入。

2)现在,当我们放置 旧批次OP-AMP IC LMV324IPWR时
只有电压通过电源I,e 290V施加。
现在,它不会在电流测量侧通过我们的仪表显示任何偏移读数。
现在,我们已将OP-AMP IC放置在三个不同的板上,其电流测量侧的读数如下所示。

a)运算放大1          b)运算放大2   b)运算放大3      
AR= 0 A              AR= 0 A             ar=0A
ay= 0 a                 ay= 0  a             ay=0A
AB=0。 a                Ab = 0 a            Az=0A


电压约 为0 MV

请给出建议

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul,

    运算放大器输出电压是相对于接地(针脚11)还是相对于某些其他电压的0V?

    我询问是因为LMV324输出不能完全达到0V (针脚11电压)

    感应电阻器的电阻值是多少?  

    什么是VCC电压。 什么是有效的输出负载阻抗(和电压)。   

    运算放大器转换功能输出= m * VIN + b。 m和b的值是多少? (VIN为感应电阻器电压)