主题中讨论的其他部件:TINA-TI,
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
您好,TI员工
我需要你的一些指导。
我正在设计 一种使用THS3092将20 MHz 200 mVpp信号放大到10 Vpp的设计,并希望驱动一个由50欧姆同轴电缆连接的信号发生器。 我想用这个单芯片来做两级放大器,增益为50 V/V 但是,为了满足 阻抗匹配,即使100 V/V的增益也会降低到25 V/V 在数据表后面,最大 放大因子为10 V/V,对于较大的增益,没有推荐的RF值。 下面是我的问题:
1.我能否使用这一个THS3092来满足我的设计要求?
2.如果我想要大于10 V/V的增益,如15 V/V,是否有任何推荐的RF和rg值?(p.s. 我尝试了一些值,但输出波形 失真,峰值甚至无法达到6 Vpp。 电源±12 V)
感谢您的帮助,我正在等待您的回复。