This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS3092:THS3092适用于大于10 V/V增益建议

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS3092
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650240/tina-spice-ths3092-ths3092-for-larger-than-10-v-v-gain-recommendation

部件号:THS3092
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,TI员工

我需要你的一些指导。

我正在设计 一种使用THS3092将20 MHz 200 mVpp信号放大到10 Vpp的设计,并希望驱动一个由50欧姆同轴电缆连接的信号发生器。 我想用这个单芯片来做两级放大器,增益为50 V/V 但是,为了满足  阻抗匹配,即使100 V/V的增益也会降低到25 V/V 在数据表后面,最大 放大因子为10 V/V,对于较大的增益,没有推荐的RF值。 下面是我的问题:

1.我能否使用这一个THS3092来满足我的设计要求?

2.如果我想要大于10 V/V的增益,如15 V/V,是否有任何推荐的RF和rg值?(p.s.  我尝试了一些值,但输出波形 失真,峰值甚至无法达到6 Vpp。 电源±12 V)

感谢您的帮助,我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kirk:

    1. THS3092无疑可以满足这种设计。

    2.建议将增益=10V/V RF值保持为604,并将两级的rg降至45.3 欧姆。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    非常感谢您的回复。

    我已经在我的赛道上尝试了您的推荐。  但我 得到了一个失真的正弦波,如附件中的图1。 图2是频谱测试结果。

    然后我将第一级的rg降低到54欧姆,第二级的rg保持66欧姆。 结果似乎正常,但仍然没有什么失真。 如图3所显示的结果。

    我认为数据表显示在电源 ±10 V时,我们最多可以获得12 Vpp 信号  。 因此,我将功率降低到 ±10 V,结果如图4所显示,它似乎受到 ±3 V的限制

    下面是我的两个问题:

    谐波失真的原因是什么 ? 如何处理?

    2.为什么我的信号受到比数据表中的功率值低得多的限制?我   错过了什么重点?

    再次感谢您,我希望您的回答。

    此致!

    柯克

    图1:

    图2:

    图3:

    图4:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kirk:

    很抱歉,10V/V RF值不起作用。 目标是保持RF足够高以防止峰值,但又足够低以不会过度限制带宽。 我的第二次尝试是RF=422和31.6。 此外,如果可能的话,我建议使用100欧姆甚至250欧姆电阻器进行内部阻抗匹配,因为高负载会降低电压摆动。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    感谢您的推荐。  

    我不确定内部阻抗的含义是什么? 是这两级之间的阻抗吗? 现在我正在做一个演示电路,所有的端口都是通过同轴电缆连接的,所有端口的阻抗应该是50欧姆,所以如果我使用100欧姆或更高的阻抗,可能会导致不匹配。 这是否意味着,如果我下次布置PCB并在microstripline中直接连接两个阶段,并更改阻抗匹配,那么我可以获得更稳定的输出?

    这是我的电路:

    我会尝试更多,然后更新进度以获取更多建议。 再次感谢你的帮助。

    此致!

    柯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kirk:

    是的,我的意思是在两个阶段之间,因为您说过在输出端驱动50Ω Ω 传输线是一项要求。 制作微带时,您可以创建高于50欧姆的阻抗传输线路,因此使用相对较高的RL和rg。 这将增加负载电阻,从而提高输出电压,如数据表中的图20所示。

    我认为RF和R4值对增益的影响大于负载,但它们似乎都在这种高GBW应用中发挥作用。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    我尝试了一些射频和R4的值,最后得到了10 Vpp 信号。 我错过了一点, 因为50欧姆传输线路的负载,我需要20 Vpp输出来共享负载的一半功率。 在±12 V电源中,我可以在加载之前获得大多数14.4 Vpp信号输出。 因此 ,我只能获得一些失真的信号,并且在连接到SMA电缆时受到7.2 Vpp的限制。 将功率放大到±15 V后,我就可以获得所需的正弦形状。

    衷心感谢您一直以来的帮助 。

    此致!

    柯克