https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655923/amc1100-amc1100
部件号:AMC1100主题中讨论的其他部件:Tida-0.0555万,TIDA-0.0834万
您好,
在文档 TIDA-0.0555万中。
第5页,请帮助我了解D19为什么连接到-5V以及如果连接到0V会发生什么情况。 这将有助于减少电源的复杂情况。
同样 ,引脚2 和引脚3的最大电压容差是多少。
我已经制作了以下电路
应用隔离PMSM电机相位电压测量(F2.8069万M)
电动机的额定电压为72V。
电压滤波器极频率约为200 Hz。 (请重新检查)[ BOOSTXL-DRV8301 硬件用户指南 (SLVU974–2013年10月) 第6页]
我担心瞬变(正和负)不会损坏AMC1100
电动机电感约为33uH轴向通量PMSM。
之前我在使用ACPLC87时遇到了最糟糕的体验,最后我放弃了该零件,改变了我的设计,我只需要在制造PCB之前非常自信。
我的原始帖子(无法编辑): e2e.ti.com/.../63.0156万