This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:AMC1100

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655923/amc1100-amc1100

部件号:AMC1100
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0555万,TIDA-0.0834万

您好,

在文档 TIDA-0.0555万中。

第5页,请帮助我了解D19为什么连接到-5V以及如果连接到0V会发生什么情况。 这将有助于减少电源的复杂情况。

同样 ,引脚2 和引脚3的最大电压容差是多少。

我已经制作了以下电路  

应用隔离PMSM电机相位电压测量(F2.8069万M)

电动机的额定电压为72V。

电压滤波器极频率约为200 Hz。 (请重新检查)[ BOOSTXL-DRV8301 硬件用户指南  (SLVU974–2013年10月) 第6页]

我担心瞬变(正和负)不会损坏AMC1100

电动机电感约为33uH轴向通量PMSM。

之前我在使用ACPLC87时遇到了最糟糕的体验,最后我放弃了该零件,改变了我的设计,我只需要在制造PCB之前非常自信。  

我的原始帖子(无法编辑): e2e.ti.com/.../63.0156万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak,感谢您对德州仪器(TI)设计的关注。 我们已收到您的查询,并已通知我们的网格基础设施系统团队的设计负责人。 您将在1-2个工作日内收到团队的回复。

    此致,

    John Fullilove
    德州仪器(TI)
    TI设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vinayak

    感谢您在设计中考虑AMC1100。

    5V用于输入保护。 如TIDA-0.0834万所示,您可以使用0V而不是-5V的背对背二极管。 如果使用单个二极管,二极管的泄漏电流会影响测量。

    您也可以参考下面的TI设计

    http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0366万#1

    AMC1100已被多个客户用于测量应用,并且性能非常好。 有关限制,请参阅绝对最大额定值。

    您能否提供有关项目 和应用程序的更多详细信息以及公司背景。

    隔离电源是如何产生的。 我们有隔离电源解决方案。 同样,在输出上,您可能需要对交流输入进行电平转换,TI 提供了可使用的参考,如以上设计所示。

    谢谢

    Sreenivasa