This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:从属地址问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233, INA233EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650964/ina233-slave-address-issue

部件号:INA233

定制板具有八个电流IC (INA233)和一个MCU。

读取端口1 - 从地址设置0x80和0x81,状态寄存器和 READ_IN(89h)正确。

          -从地址集0x80或0x81,读取read_in是相同的。

读取端口2,端口3,端口4,端口5,端口6, 端口7端口8 - 从地址设置0x82和0x83,状态寄存器和 READ_IN(89h)不正确。

端口2从属地址变为0x88,0x89。

端口3从属地址变为0x82,0x83。

端口4从属地址变为0x8A,0x8B。

端口5 ~端口8无法获得正确的 read_in值。

TI成员能否提供任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    智能,
    当我今天在实验室中查看您的其他问题时,我也会看到这方面的信息,并让您知道我的发现。 作为参考,我将使用INA233EVM验证地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    智能,

    我希望我能找到发生了什么-我正在阅读数据表的表2并设置跳线,我看到了您看到的-端口2是88,89。  然后我看着并注意到表的标题依次显示A1和A0,其中我读的是A0,然后是A1。  这就像它是A0=A1=GND,那么端口是80/81一样有意义。  当A1=GND和A0=VS时,您将看到端口82/83。  但是,如果您翻转它们使A1=VS和A0=GND,则您将看到端口88/89。

    如果翻转A0和A1位寻址不能解决通信问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电路 A0和A1位寻址  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    智能,

    对我来说,端口1-4与数据表完全对齐,而端口5是否尝试了98/99?  我相信这就是它应该是的样子。