请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMV321 尊敬的团队:
我们进行了测试,操作AMP_LMV321IDBVR在断电状态下发现一个症状。
使用下面的电路测试断电期间的输出状态,发现输出信号异常,如以下波形。
您能帮助澄清问题吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Michallick,
感谢您的回复。
我们发现,当输出电压过低时,输出电压约为50 mV。
您可以帮助检查以下问题吗? 谢谢。
左图:
箭头1:由于5V电源未达到2.7V,因此输出电压较高。 当5V电源大于2.7V时,输出将拉低,对吗?
箭头2: (A)当输出为低电压(约50 mV)时,我们能否参考数据表中该电压的最大输出摆幅(280mV或400mV)?
(B) 50 mV是否来自OP中BJT的VCE电压?
右侧数字与左侧数字相同,标度不同。
通道1:输出针脚信号。
此致,
Jim