This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:输入保护

Guru**** 2771065 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650097/lm2903-q1-input-protection

部件号:LM2903-Q1

您好,

 我想知道您对输入  电路保护的看法。

在-IN处,将带阳极的二极管连接到GND,因此输入电压低至-0.7V,即低于数据表容差-0.3V。

但为了限制输入电流,有一个10Kohm电阻器。

您认为这足以避免任何设备故障吗?

您是否认为设备在这种情况下没有显示任何错误行为,如错误切换?
谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Umberto:

    LM2903-Q1没有内部输入保护,电压低于接地针脚会导致故障或损坏。

    改用肖特基二极管,如BAV199型,它具有较低的正向电压,允许外部二极管承受电流的冲击并减少负偏移。

    您希望将电流限制在尽可能小的范围内。 对于LM290x系列,由于没有保护,我建议引脚的电流小于1mA。

    外部二极管承受电流的冲击,但电流越低,正向电压越低。 因此,最好尽可能少地限制当前的st。

    10K欧姆的声音是合理的,但取决于预期的负偏移。 建议的电阻值为R =过压/1mA。