Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM2903-Q1 您好,
我想知道您对输入 电路保护的看法。
在-IN处,将带阳极的二极管连接到GND,因此输入电压低至-0.7V,即低于数据表容差-0.3V。
但为了限制输入电流,有一个10Kohm电阻器。
您认为这足以避免任何设备故障吗?
您是否认为设备在这种情况下没有显示任何错误行为,如错误切换?
谢谢
Umberto