请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMH3401 尊敬的:
当我使用LMH3401的分离电源时,我不知道为什么输出不正确。 但单个电源没有问题。 请帮助检查。 非常感谢。
e2e.ti.com/.../2061.LMH3401-split-supply.TSC</s>3401
此致
凯林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
当我使用LMH3401的分离电源时,我不知道为什么输出不正确。 但单个电源没有问题。 请帮助检查。 非常感谢。
e2e.ti.com/.../2061.LMH3401-split-supply.TSC</s>3401
此致
凯林
您好Kailyn:
您已发现模型中的一个弱点。 LMH3401设备有一个接地针脚。 PD针脚阈值比您施加到接地针脚的电压高0.9V。 该模型没有此引脚,因此PD引脚被引用到V形引脚。
由于大多数FDA放大器没有接地引脚,因此该放大器具有一定的独特性。 另外一个独特之处是,接地引脚与信号路径无关,它只是数字参考,因此我们认为将其从模型中排除并不是一个大问题。
我希望这能回答你的问题。 如果您在本主题中发布其他问题,我将收到一封电子邮件,因此请随时发布任何其他问题。
此致,
Loren