This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:Tina模拟

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648259/lmh3401-tina-simulation

部件号:LMH3401

尊敬的:

 当我使用LMH3401的分离电源时,我不知道为什么输出不正确。 但单个电源没有问题。 请帮助检查。 非常感谢。

e2e.ti.com/.../2061.LMH3401-split-supply.TSC</s>3401

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kailyn:

    切换至切断电源时,是否还将电源关闭插针更改为V型?

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kailyn:

    我确认了Sean的建议。 将PD引脚连接到V形或让其浮动,放大器将处于激活状态。 否则,放大器处于断电状态。 在实际放大器上,有一个接地参考引脚可用于设置PD引脚的参考电平。 TINA型号不包括接地引脚,因此在TINA型号上,PD引脚默认引用Vee。

    此致,
    Loren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Loren和Sean,

    非常感谢您的回复,我 之前将PD针脚更改为V形,发现除了数据表外,它可以正常工作

    描述PD<0.9V将会激活,因此我需要确认型号或数据表有问题。 现在我明白了。

    再次感谢。

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kailyn:

    您已发现模型中的一个弱点。  LMH3401设备有一个接地针脚。  PD针脚阈值比您施加到接地针脚的电压高0.9V。  该模型没有此引脚,因此PD引脚被引用到V形引脚。  

    由于大多数FDA放大器没有接地引脚,因此该放大器具有一定的独特性。  另外一个独特之处是,接地引脚与信号路径无关,它只是数字参考,因此我们认为将其从模型中排除并不是一个大问题。  

    我希望这能回答你的问题。  如果您在本主题中发布其他问题,我将收到一封电子邮件,因此请随时发布任何其他问题。  

    此致,

    Loren