This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV341:LMV341和LMV641的EMIRR数据

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV641, LMV341, OPA314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/654728/lmv341-emirr-data-for-lmv341-and-lmv641

部件号:LMV341
主题中讨论的其他部件:LMV641OPA314

大家好,团队

 

我们是否可以获得LMV341和LMV641的EMIRR数据?

 

 

<< Background >>(背景>>)

我们的客户一直在使用LMV341/641,这些设备无法达到IEC6.0601万-1-2:2014的测试,但是OPA314可以轻松实现。

他们必须解释LMV341/641和OPA314之间的原因/差异,因此需要这些数据。

 

TI的应用注释“运算放大器的EMI抑制比”(http://www.ti.com/lit/an/sboa128a/sboa128a.pdf)描述:“EMIRR IN+参数目前正在测试德州仪器(TI)提供的所有新的和许多现有的运算放大器。”,因此客户非常期待您拥有并提供数据。

 

 

谢谢,此致,

东京都(东京)地区FAE Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ninagawa-san,

    此设备是较旧的设备,尚未针对此参数进行测试。 我会向团队询问这些数据,看看我们是否有这些数据,但我们不太可能有。 请给我几天时间与您联系。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ninagawa-san,

    很抱歉,这些产品没有EMIRR数据。

    最佳,
    保罗