请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMV341 主题中讨论的其他部件:LMV641, OPA314
大家好,团队
我们是否可以获得LMV341和LMV641的EMIRR数据?
<< Background >>(背景>>)
我们的客户一直在使用LMV341/641,这些设备无法达到IEC6.0601万-1-2:2014的测试,但是OPA314可以轻松实现。
他们必须解释LMV341/641和OPA314之间的原因/差异,因此需要这些数据。
TI的应用注释“运算放大器的EMI抑制比”(http://www.ti.com/lit/an/sboa128a/sboa128a.pdf)描述:“EMIRR IN+参数目前正在测试德州仪器(TI)提供的所有新的和许多现有的运算放大器。”,因此客户非常期待您拥有并提供数据。
谢谢,此致,
东京都(东京)地区FAE Kenji Ninagawa