This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA313:增加相位裕度

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655364/tina-spice-opa313-increase-phase-margin

部件号:OPA313
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我想知道我可以通过哪些方式来增加电路中保持相同FET的相位裕度(PM是~27)。 我知道通过选择不同的FET来降低栅极到源电容的作用,以及降低1欧姆电阻值的作用。 我想知道还有哪些其他选项可供我选择? 谢谢!

最佳,

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    有两个选项。 第一个是在放大器和FET的输出之间添加一个隔离电阻器。 第二种方法是使用具有双重反馈的名为Riso的拓扑。 具有双重反馈的Riso将提供更准确的DC解决方案,但根据您的设计要求,可能不需要。

    参考设计“1 %错误,0-5 V输入,0-500 mA输出,低压侧电压-电流(V-I)转换器”讨论了添加隔离电阻器以稳定(增加相位裕度)放大器的问题。

    参考设计“高端电压到电流(V-I)转换器”讨论了使用Riso进行双反馈拓扑设计。

    此外,我建议观看 有关 运算放大器稳定性的TI精密实验室视频,这些视频讨论了Riso和Riso与双反馈拓扑的关系。

    谢谢!

    Tim Claycomb