This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA5807A:输出不够大

Guru**** 2581185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648539/pga5807a-output-not-big-enough

部件号:PGA5807A
在“线程:PGA5807”中讨论的其它部件

我使用pga5807放大5mhz 500mV单端信号,但输出不够大,并且失真。

我的sch如下所示,无论输入和输出是直接连接还是使用电容器连接。

我没有使用EVM,当我发送0x35.8万时,设备将关闭,当我发送0x3b0000时,输出不像32dB那么大,即使输入为50ms页

黄色为输入,蓝色为输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jie:

    我们已收到您关于PGA5807的查询,并将在下周末回复您。

    此致,
    奥卢