请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA5807A 在“线程:PGA5807”中讨论的其它部件
我使用pga5807放大5mhz 500mV单端信号,但输出不够大,并且失真。
我的sch如下所示,无论输入和输出是直接连接还是使用电容器连接。
我没有使用EVM,当我发送0x35.8万时,设备将关闭,当我发送0x3b0000时,输出不像32dB那么大,即使输入为50ms页
黄色为输入,蓝色为输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用pga5807放大5mhz 500mV单端信号,但输出不够大,并且失真。
我的sch如下所示,无论输入和输出是直接连接还是使用电容器连接。
我没有使用EVM,当我发送0x35.8万时,设备将关闭,当我发送0x3b0000时,输出不像32dB那么大,即使输入为50ms页
黄色为输入,蓝色为输出。