This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:opa1622关闭模式

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/647048/opa1622-opa1622-shut-down-mode

部件号:OPA1622

分析关闭模式时,运算放大器会对输入产生影响,导致输入严重失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户500.6944万:

    这可能是由OPA1622输入上的背对背二极管引起的(数据表中的图44和图45)。 禁用输出时,它应在地面附近浮动。 输入仍将更改,打开和关闭输入二极管。 输入电阻的非线性变化可能会导致输入信号失真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。是否有解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最简单的解决方案可能是在OPA1622之前添加缓冲区,这会将源与非线性负载电阻隔离。 如果无法添加额外的放大器,您也可以尝试增加100欧姆电阻的值(并相应调整其他值)。 这会增加放大器的输入阻抗,并可能降低失真的严重程度。