This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:选择正确的ADC缓冲放大器

Guru**** 1810550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/654197/opa4197-selecting-proper-adc-buffer-amplifier

部件号:OPA4197

如何为我的应用选择最佳ADC缓冲器的运算放大器? 我根据输入偏置电流,噪声等进行了筛选,但似乎并不是每个运算放大器摘要页面都包含"数据采集系统"或相关内容。

我正在构建一张信号调节卡,我想将其用于通用数据采集系统。 理想情况下,此运算放大器将与高达100 KHz的任何直流或交流输入一起工作。 除此之外,我还需要它达到+/- 10V的导轨,单端输出。 似乎有数千个运算放大器可供选择,如何选择最适合我的应用的运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josh:

    这实际上是一个比较复杂的问题,在很大程度上取决于您的设计规格。  

    • 您正在考虑哪种ADC架构? SAR转换器和 Δ-Σ 转换器都存在与驱动它们相关的挑战,在选择运算放大器时应考虑这些挑战。
    • 您运行的分辨率和采样率是多少? 这将对您所需的放大器带宽设置一些限制,因为分辨率和采样率都规定了运算放大器所需的稳定时间和带宽。
    • 您可以接受哪种程度的偏移/噪音?  
    • 此设计是否有任何其他要求? 例如,您是否需要高阻抗输入以允许直接连接到高阻抗传感器,或者在此阶段之前是否会有额外的信号调节?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex,
    我正在尝试将此信号调节卡构建为尽可能通用的卡。 如果我能够将其设计为足够通用,以适应尽可能多的架构,那将是非常好的。 尽管如此,我将尽我所能回答您的问题。

    -SAR转换器
    -采样率可调1kHz - 100 kHz
    -尽可能低,我没有噪音规范
    -输出将直接执行ADC,输入将直接与传感器连接,因此高阻抗输入将是好的。 我还计划有一个电阻分压器来帮助衰减大幅直流信号。

    请告诉我,这是否有助于回答我的问题。 此后我发现OPA419ID看起来满足我的大多数标准,但我非常想了解运算放大器选择,因此请用一般最佳实践提示回答。

    谢谢!