请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA4197 如何为我的应用选择最佳ADC缓冲器的运算放大器? 我根据输入偏置电流,噪声等进行了筛选,但似乎并不是每个运算放大器摘要页面都包含"数据采集系统"或相关内容。
我正在构建一张信号调节卡,我想将其用于通用数据采集系统。 理想情况下,此运算放大器将与高达100 KHz的任何直流或交流输入一起工作。 除此之外,我还需要它达到+/- 10V的导轨,单端输出。 似乎有数千个运算放大器可供选择,如何选择最适合我的应用的运算放大器?