Other Parts Discussed in Thread: ISO124
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ISO124 大家好,
关于此器件的输入和输出端之间的隔离,是否有关于隔离阻抗的数据? 我问的原因是隔离设备 也连接到高阻抗传感器,交流电容隔离电路是否会导致泄漏电流? 我看到它是差分的,但如果两个电容器值之间不匹配,会发生什么情况?
此外,在电源滤波器上,原理图上显示了1uF的活性剂,是否可以使用陶瓷?