This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:泄漏电流以及钽质保护盖的使用

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/647669/iso124-leakage-current-and-also-use-of-tantalum-caps

部件号:ISO124

大家好,  

关于此器件的输入和输出端之间的隔离,是否有关于隔离阻抗的数据?  我问的原因是隔离设备 也连接到高阻抗传感器,交流电容隔离电路是否会导致泄漏电流?  我看到它是差分的,但如果两个电容器值之间不匹配,会发生什么情况?

此外,在电源滤波器上,原理图上显示了1uF的活性剂,是否可以使用陶瓷?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    除了数据表中的信息外,我无法提供关于ISO124隔离阻抗的任何其他详细信息。 旁通和滤清器盖使用陶瓷电容器应该没问题。