This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA322:数据表说明。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/646904/opa322-data-sheet-clarification

部件号:OPA322

我的客户 正在尝试使用OPA322AQDBVRQ1发布新产品,他在数据表上发现了一个图形,该图形似乎与他所了解的设备行为不符。

在第14页的图24 (大信号步进响应与时间的对比图)中,时间标度被标记为(ms),表示毫秒,但这是20MHz GBW部分,转换速率为10V/us (微秒)。 他发现很难接受,根据图24,从-1V到1V的零件需要~0.2毫秒(毫秒)或200 us (微秒)。 计算结果类似于0.01V/us (微秒)。

他 对数据的解释是否正确? 这是一个错误,还是他需要出去为我的设计找到一个更好的零件? 如果这是一个错误,他会询问从-1V到1V的部件实际需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naser:

    数据表中有一个拼写错误。 查看非汽车版本数据表。 信号从-1V变为1V,输入电压为0.2us (200ns,而非200us)。 因此,转换率= 2V/0.2us = 10V/us,与数据表规格相匹配。 我将注意到这一打字错误,并请求更新数据表。

    如果此回答已回答您的问题,请单击绿色的"This resolved my ission"(此问题已解决)按钮。

    谢谢!

    Tim Claycomb