请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA322 我的客户 正在尝试使用OPA322AQDBVRQ1发布新产品,他在数据表上发现了一个图形,该图形似乎与他所了解的设备行为不符。
在第14页的图24 (大信号步进响应与时间的对比图)中,时间标度被标记为(ms),表示毫秒,但这是20MHz GBW部分,转换速率为10V/us (微秒)。 他发现很难接受,根据图24,从-1V到1V的零件需要~0.2毫秒(毫秒)或200 us (微秒)。 计算结果类似于0.01V/us (微秒)。
他 对数据的解释是否正确? 这是一个错误,还是他需要出去为我的设计找到一个更好的零件? 如果这是一个错误,他会询问从-1V到1V的部件实际需要多长时间?