This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:OPA2333

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/667394/opa2333-opa2333

部件号:OPA2333

大家好,

   我的客户在使用OPA2333时有疑问。  我们在设备中间有一个暴露的垫,正如数据表所说,它用于"热和电气特性"。 我们需要将垫连接到VS--以及PCB中的散热垫。 我可以理解它将改善散热,但如何理解这将有利于  电气和机械,并提高可靠性? 您能否详细解释?

   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了具有更好的热特性外,OPA2333的外露式散热垫还提供了改进的封装完整性,由于封装内部的功率消耗以及硅片,引线框架和模塑化合物等用于封装的各种材料的不同温度膨胀率,因此最大程度地减少了封装的弯曲/扭曲。  由于外露的散热垫可最大限度地减少对封装的物理更改,因此可改善电气特性,并提供更高的部件长期可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Susan

    您的问题似乎已解决。 如果您有任何其他问题,请再次发布。