This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:参考=0时的操作

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666994/ina181-operation-when-ref-0

部件号:INA181

您好,

设置REF=0并仅输出SIN波电流的正极部分
我想的是电路。
但是,根本没有输出。

IG1是±0.5A (1App),1kHz的交流电流源。
20 mΩ 电阻器连接在INP和INN端子之间,并应用于INA181A3 (增益=×100)。
设置REF=0 (GND)。

此时输出至OUT端子的电压为21.81mV。 我不期望这种输出。

我预期1kHz半波整流波形输出,其振幅为1V (+0.5A×20 mΩ×100),约为参考电压(0V)。
原因(问题)是什么?

同样,当REF=0.1V时,预期结果不是输出。
半波整流波形的大部分上升沿不输出。
请查看随附文档以了解详细信息。

Best regardse2e.ti.com/.../INA181A3-Q.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cafain:

    您观察的最可能的原因是TINA模型未正确表示INA181的非零饱和恢复时间;在这种情况下,延迟似乎太长。 下面是我在工作台上测量的结果图,您可以看到输出接近半波整流正弦曲线,除了设备重新进入其线性操作模式时出现的锐变。

    一般来说,我们的SPICE宏模型在线性操作条件下是准确的,而不是在饱和状态下。 原因在于复杂性与速度,我们仅在最常见的输入-输出条件下才专注于准确建模设备行为,以实现简单性和易于融合。 我希望这能有所帮助。

    此致,

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harsha-san

    感谢您通过基准测试进行检查。
    我知道Spice模型制作不准确。

    根据示波器的波形判断,INA181的输出为Ch2。
    即使在台式张量器上,部分上升波形的输出方式也不同,并且会出现陡升
    是输出的,请告诉我原因。

    当REF=0或0.1V时,什么原因导致输出不成为REF周围的半波整流正弦波?
    "设备重新进入其线性操作模式时发生的锐跃迁"的原因是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cafain,

    根据  示波器的波形判断,INA181的输出为Ch2。

    正确

    即使在台式张量器上,部分上升波形的输出方式也不同,并且会出现陡升
    是输出的,请告诉我原因。

    如前所述,原因是放大器的非零饱和恢复时间。 将差速器输入驱动为较大的负值(即 Vsense <-VREF/增益- VOS)将导致放大器输出在其最小值处饱和(略高于GND)。 当输入再次变为正时,放大器输出不会立即变为线性并开始跟踪输入。 延迟> 0秒。 急剧上升是因为输入电压(1kHz频率)在此延迟时间内变化非常快。 因此,放大器输入之间的差异变大,输出旋转产生"陡升"。 观察输入频率降低(降至100Hz)时会发生什么情况:


    在这种情况下,输入的变化速度要慢10倍。  因此,在饱和恢复时间内输出变化的幅度要小得多,放大器能够在不回转的情况下(通过负反馈操作)快速纠正它。

    当REF=0或0.1V时,什么原因导致输出不成为REF周围的半波整流正弦波?
    我上次的技术中有一个小错误,因此似乎输出电压夹紧在GND以下(请参阅下面的新图)。 但实际上,输出夹持电压由输出摆动至GND来确定,根据INA181数据表,该电压通常<=(GND + 500uV)。 在用于CH2的100mV满刻度量程上,无法解析500uV,因此出于所有实际目的,输出电压钳位至GND (而不是REF)。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harsha-San

    我在这个问题上的理解是以下两点。
    ·SPICE-Model问题
    ·问题"原因是放大器的非零饱和恢复时间"

    关于恢复时间,我们可以理解,如果频率较低,则可以在延迟时输出。
    感谢您的及时和详细的回答。

    此致

    自助餐厅