您好,
设置REF=0并仅输出SIN波电流的正极部分
我想的是电路。
但是,根本没有输出。
IG1是±0.5A (1App),1kHz的交流电流源。
20 mΩ 电阻器连接在INP和INN端子之间,并应用于INA181A3 (增益=×100)。
设置REF=0 (GND)。
此时输出至OUT端子的电压为21.81mV。 我不期望这种输出。
我预期1kHz半波整流波形输出,其振幅为1V (+0.5A×20 mΩ×100),约为参考电压(0V)。
原因(问题)是什么?
同样,当REF=0.1V时,预期结果不是输出。
半波整流波形的大部分上升沿不输出。
请查看随附文档以了解详细信息。