Other Parts Discussed in Thread: LMH6654, LMH6723
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMH6654 在“线程: LMH6723”中讨论的其他部件
您好,
我目前正在原型负载瞬态电路中使用LMH6654来测试高功率稳压器。 该放大器驱动一个分立的AB输出级,然后该级接通或关闭一些负载FET。 电流设置脉冲由函数发生器提供,25mV输入与被测调节器输出处的25A负载步长相对应。 为负载FET选择了GAN晶体管,以降低输入电容并提供更快的切换。
目前,我可以获得一个~µs 140A/3 μ A的正转换速率,以达到50A步进(50mV输入脉冲),但如果可能的话,我想提高这个速率。 LMH6654是否是此应用的最佳选择? 我选择它是因为它具有高GBW和良好的输出电流驱动,但如果有更好的放大器,我很乐意使用它。
感谢您的帮助!
卡门
随附原理图。