This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6654:是否适合负载瞬态电路?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6654, LMH6723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666392/lmh6654-suitable-for-load-transient-circuit

部件号:LMH6654
在“线程: LMH6723”中讨论的其他部件

您好,

我目前正在原型负载瞬态电路中使用LMH6654来测试高功率稳压器。 该放大器驱动一个分立的AB输出级,然后该级接通或关闭一些负载FET。 电流设置脉冲由函数发生器提供,25mV输入与被测调节器输出处的25A负载步长相对应。 为负载FET选择了GAN晶体管,以降低输入电容并提供更快的切换。

目前,我可以获得一个~µs 140A/3 μ A的正转换速率,以达到50A步进(50mV输入脉冲),但如果可能的话,我想提高这个速率。 LMH6654是否是此应用的最佳选择? 我选择它是因为它具有高GBW和良好的输出电流驱动,但如果有更好的放大器,我很乐意使用它。

感谢您的帮助!

卡门  

随附原理图。  

e2e.ti.com/.../GaN-Load-Gen-Circuit-_2D00_-2018.0222万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您当然可以使用具有更多带宽和转换率的放大器来获得更好的驱动器功能。 您可以看看LMH6723,它是一个电流反馈放大器,它可以提供比当前电路更多的转换速率和带宽。 我们有很多选择来迁移到更快的放大器,因此这一切都取决于您希望更快的速度。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jacob,

    感谢您的建议。 我将了解LMH6723。 对于瞬态电路,没有什么比速度太快的事情,因为通常情况下降低速度要容易得多。 在这种拓扑中,电流反馈放大器是否正常,因为放大器本质上是一个集成器? 我记得从过去的项目中,CFB安培不喜欢纯电容式反馈,但我不是专家。

    谢谢,

    卡门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carmen:

    在您正在使用的拓扑中使用LMH6723之类的电流反馈放大器可能是可以的,因为反馈电容与反馈电阻器串联。

    当使用盖子从输出直接连接到输入时,电容反馈通常是CFB放大器的问题。 在负反馈环路上并联添加反馈电容通常会导致其高频阻抗降低,这不利于CFB放大器的稳定性。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rohit,

    我在路上得到了CFB放大器的样品,当他们到达这里时,他们会给他们一个机会。 感谢您的帮助!

    卡门