This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2832EVM-50:评估板没有广告中的最大增益。

Guru**** 2579125 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH2832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666476/lmh2832evm-50-the-eval-board-does-not-have-max-gain-as-advertised

部件号:LMH2832EVM-50
在“线程:LMH2832”中讨论的其他部件

您好,

我评估了LMH2832-50 EVM,输入信号为-44dBm,频率为45MHz。 在GUI中,我设置了30dB的增益,但发现输出功率仅为-22dBm,增益仅为22dB,而不是30dB。 它看起来从30dB到-9dB的增益控制良好,但绝对增益不存在。 这是不是EVM固有的,它会松动8dB,但具有30dB增益,并具有差动接口? 还是其他事情发生了?

此外,关于GUI中的偏置控制,它不会通过更改偏置来更改增益或线性。 您能告诉我偏置控制究竟有什么帮助吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youngho,

    LMH2832通告的30dB最大增益是 具有差动接口的部件的电压增益,它与您在LMH2832-50 EVM上测量的功率增益(dBm)不同。 此外,30dB电压增益不会考虑 EVM上发生的损耗,否则您将在设置中测量这些损耗。  您是否可以附加增益评估的测量设置?

    要测量LMH2832-50 EVM上的功率增益,由于具有两个40欧姆输出系列电阻器和输出变压器,LMH2832输出时可能会出现4.77 -dB损耗。 此外,输入和输出变压器各有1 dB的功率损耗。 因此,您应该可以从6.77  30 dB最大增益或总23.23 dB功率增益中真正看到~μ A-dB功率损耗(参见下文)。 输入和输出处的电缆可能会产生额外的1.2dB损耗,这将真正解释LMH2832-50 EVM的总功率增益为22dB。

    此致,

    Rohit

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:
    感谢您的解释。 我的测试设置非常简单。 -44dBm,来自信号发生器+ LMH2832-50 EVM +频谱分析仪,用于测量增益。 我明白为什么功率增益低于我的预期。 因此,根据您的解释,主要是由于不平衡和输出不匹配导致的损失会导致额外的6-7dB损失。

    我还有另一个问题:
    此器件的电路配置为LMH2832 +输出差动BPF。滤波器输入阻抗为150 ~200欧姆,不使用40欧姆系列电阻器和0.1uF系列电流盖。 然后,该信号将传输至插接件,如QMS-026-QMS-L-D-A 06.75 此信号最终将发送到ADC。
    如果我喜欢这种情况,我希望我可以获得完整的30dB功率增益,因为没有关联的平衡变压器,并且阻抗匹配都是150 ~200欧姆。这是否正确?

    我不知道为什么EVM输出端口具有1:1的平衡变压器而不是3:1,与50欧姆匹配? 只是好奇。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:
    我将在放大器后面放置低插入损耗LPF (大约<1.5dB插入损耗)。 滤波器的输入阻抗为150欧姆。 然后,我是否需要按照数据表的表2所示放置130欧姆的外部串行电阻器? 第9.3 章节3描述了如果使用低插入损耗滤波器,可能不需要电阻器。您能建议我是否需要在150欧姆差动输入滤波器之前放置两个外部系列130欧姆电阻器吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youngho,

    在LMH2832之后可以设计一个低插入损耗滤波器,但我仍然会在每个输出上添加5欧姆系列电阻,以防您遇到稳定性问题。 但是,我认为您不需要放置两个外部系列130欧姆电阻器来构建差分150欧姆滤波器。

    该器件支持完全30dB电压增益,但根据在输入和输出处看到的阻抗,功率增益将会改变。 如果LMH2832的输入和输出电阻为150欧姆,则应获得30dB的功率增益。

    EVM输出具有1:1变压器而不是3:1,因为它允许我们通过减少串联电阻来测试具有更重负载的LMH2832输出。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!