在“线程:LMH2832”中讨论的其他部件
您好,
我评估了LMH2832-50 EVM,输入信号为-44dBm,频率为45MHz。 在GUI中,我设置了30dB的增益,但发现输出功率仅为-22dBm,增益仅为22dB,而不是30dB。 它看起来从30dB到-9dB的增益控制良好,但绝对增益不存在。 这是不是EVM固有的,它会松动8dB,但具有30dB增益,并具有差动接口? 还是其他事情发生了?
此外,关于GUI中的偏置控制,它不会通过更改偏置来更改增益或线性。 您能告诉我偏置控制究竟有什么帮助吗?
谢谢!