This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA工具出现问题

Guru**** 2502245 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4503, LMH6401, LMH6551, LMH6552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665004/issue-facing-with-tina-tool

主题中讨论的其他部件:THS4503LMH6401LMH6551LMH6552

我尝试使用TINA工具模拟THS4503放大器。 差分输入信号由LMH6401放大器驱动。 我没有从THS4503获得任何输出。对此有什么想法吗?

观察:

1.如果我只运行 模拟,则输出会正常输出。

2.如果我将LMH6401 Apmliifier输出连接到THS4503 放大器的输入端,那么我看不到THS4503的输出。

我已随此页面附上TSC文件。

e2e.ti.com/.../Tina_5F00_sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devaraj,

    尝试 使用随附的TINA原理图再次运行模拟。 我能够从级联中获得瞬时响应,如下所示。

    但是 ,我不建议您使用THS4503 ,因为它在高于60°C的交叉点温度下具有低水平振荡,您 可能 已经在数据表首页中注意到了这一点。 相反,我建议您使用LMH6551或LMH6552,它们 应该 使用+/-5V电源,并且比THS4503的规格更好。

    此致,

    Rohit

    e2e.ti.com/.../LMH6401_2B00_THS4503_5F00_Tina_5F00_sim.TSC</s>4503

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rohit:

    我想您没有注意到OUT1_DP和OUT1_DN电压电平只有8mV峰值。 但当前增益设置为"1"。 我期待的是相同的输出。

    我希望你能明白我的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供LMH6551和LMH6552的TINA模拟模型,并提供ASAP的详细信息。 我很期待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devaraj,

    很抱歉,我没有注意到THS4503输出如此衰减,因为THS4503型号似乎有问题。 我将与建模团队就此进行核实。

    这是使用LMH6552的TINA模拟文件,可以代替THS4503使用,我已经验证输出良好。

    此致,

    Rohit

    e2e.ti.com/.../LMH6401_2B00_LMH6552_5F00_Tina_5F00_sim.TSC</s>6552