主题中讨论的其他部件: OPA363
您好,
我在以下情况下使用OPA341UA:
功率:V+= 5V,V-= 0V。 使用100nF分离
输出驱动NPN基座至100R。
SD引脚:来自微控制器的0V或3.3V (数据表显示阈值为0.8V和2V)。
SD信号为每25毫秒250US,或1 % 占空比。
但有时SD操作系统会长时间关闭,例如几分钟。 当这种情况发生时,运算放大器不会恢复使用。 它只是处于关闭状态,我必须循环5V电源才能使其恢复。
有什么想法可能会导致坡道停止响应?
我尝试过各种引脚上的各种去耦合...
3.3V是否不足以用于SD引脚(即使数据表显示2V阈值)?
我被骗了! 感谢您提供任何帮助。
PS:现在,我已经解决了一个问题,在不需要时,每25毫秒关闭一次运算放大器5毫秒,但我真的不喜欢这个解决方案!
谢谢,Ken