This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA341:如果长时间关闭,则不会返回。

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA341, OPA363
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662597/opa341-if-shut-down-for-an-extended-period-does-not-return

部件号:OPA341
主题中讨论的其他部件: OPA363

您好,

我在以下情况下使用OPA341UA:

功率:V+= 5V,V-= 0V。 使用100nF分离

输出驱动NPN基座至100R。

SD引脚:来自微控制器的0V或3.3V (数据表显示阈值为0.8V和2V)。

SD信号为每25毫秒250US,或1 % 占空比。

但有时SD操作系统会长时间关闭,例如几分钟。 当这种情况发生时,运算放大器不会恢复使用。 它只是处于关闭状态,我必须循环5V电源才能使其恢复。

有什么想法可能会导致坡道停止响应?

我尝试过各种引脚上的各种去耦合...

3.3V是否不足以用于SD引脚(即使数据表显示2V阈值)?

我被骗了! 感谢您提供任何帮助。

PS:现在,我已经解决了一个问题,在不需要时,每25毫秒关闭一次运算放大器5毫秒,但我真的不喜欢这个解决方案!

谢谢,Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    您的正确答案是:高于2V (V-)+2V时,设备应开启。

    设备是否有任何损坏? ESD? 在电源关闭时为放大器应用输入? 等等?

    您能否向我们提供一个示意图?

    当设备按预期工作(SD短时间关闭)时,能否提供输入,输出和SD针脚的示波器快照?

    当设备未按预期工作(长时间关闭SD)时,能否提供输入,输出和SD针脚的示波器快照?

    提供此信息将帮助我们解决您的问题。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您的回复。 我认为没有任何ESD损坏,因为我遵循了通常的预防措施。 电路中还有6个运算放大器,所有运算放大器都会发生这种情况。 电源关闭时,所有输入都不会被驱动,因为微控制器由相同的5V电源供电。

    这是电路。 SD输入来自微输出(3.3V信号)。 我还尝试与R2并行使用10nF来压制任何峰值。 REF信号是微分2的DAC输出(1k/1k分频器,与100nF分离)。 输出OUT1驱动从DCIN (19V)连接到OUT1的变压器的初级电源。 D1是续流二极管。 D1上还有一个1uF/10R缓冲器(未显示)。 要求运算放大器与T1和R3形成电流接收器,以便变压器初级电流由REF控制,并在来自IN1的短脉冲时开启。

    下面是工作时的运算放大器信号。 Ref = 0.7V,因此在乳腺中约为1.4A。 (所有1V/div):

    然后,如果SD引脚在几分钟内未激活,则下次开始激活时,运算放大器输出将保持关闭,即使+in >-in也是如此。

    我希望这有助于了解正在发生的情况。

    谢谢,Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    我已订购了OPA341的样本,以尝试重现您在我们实验室中看到的问题。 样本应于明日或星期一送达。

    在我等待样品送达时,您能否验证设备的电源电压在等待SD针脚打开几分钟后是否仍然存在,或者电源是否没有任何东西崩溃?

    如果电源似乎正常,您是否可以卸下当前位于主板上的OPA341并将其更换为新的OPA341? 如果设备意外损坏,更换设备应该可以解决问题。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您订购样品进行尝试。 您会很感兴趣地看到您找到的内容。

    我发现这个问题时检查了5伏电源,它是岩石稳定的。 事实上,我必须卸下电源才能使OPA341恢复使用!

    这就是我现在使用的解决方法。 在不需要时,Micro会每25毫秒关闭一次至OPA341的5V电源5毫秒。 我希望这不会对OPA341造成压力。

    遗憾的是,我无法更改此原型中的OPA341,因为它必须在下周进行现场测试,但我下星期还会获得一些更多的样本并进行尝试。

    周末愉快!

    谢谢,Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken

    我们已确认您的测试结果。 我的实验室测试发现,接通时间(传播延迟)与继续接通的关机时间的持续时间相关。 重置电源设备将重置关机时间的'内存'。

    重启电源没有任何危害。 通电和断电对于运算放大器来说是正常且无压力的事件。
    如果您想更换设备以获得长期解决方案,我们可以提供备用部件号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken

    在大多数应用中,OPA363是OPA341的理想替代品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢您的测试,非常有趣的是您获得了相同的结果。 关闭时间和打开延迟之间是否有任何关联?

    我将测试您建议的备选方案。

    谢谢,Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken

    我测试了两个不同批次的设备。 结果就是这样。

    打开传播延迟(秒)与关机持续时间(分钟,而不是毫分钟)。