Other Parts Discussed in Thread: LM393, TLV1701, LMC6772, LMV393
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM393 主题中讨论的其他部件: TLV1701, LMC6772, LMV393
大家好,
我参考了LM393数据表。 我需要澄清的问题很少;
我正在使用LM393作为速度传感器应用中的比较器
问题1. 数据表中提到了较宽的VCC范围,但在“8.2 1设计要求”一节中,指定的范围为最大4.5V至VCC。 那么,使用3.3V电源运行LM393是否可取?
问题2. LM393比较器的最佳替代方案适合VCC=3.3V?
谢谢!